Timkenは、風力発電用タービンの摩擦管理とパワートランスミッションの技術におけるエキスパートです。 当社のエンジニアは、広範なテストと研究を通して、利用例に固有の問題と、それらを克服するための設計方式を発見しています。 ここでは、お客様が設計および運用上の決定を下す点で役に立つ、当社の詳細なエンジニアリングの知識とテクニカルリソースにアクセスすることができます。
異物に汚染された潤滑条件下のベアリング性能を評価するための実験および分析的技法
この論文は、異物粒子による潤滑剤の汚染についての概要を扱っています。
DIN 281ベアリングの疲労寿命予測とテストデータの比較
この論文は、Timkenを含む6社のトップ製造業者からの標準製品である円錐ころ軸受のテストデータを、DINおよびTimkenの専有アルゴリズムと比較しています。
この論文の主題である統合フレックスピンベアリングは、ベアリング部品、歯車装置および軸系の統合により、ギアの直径方向での出力密度の向上を達成することができます。
フレックスドライブのアニメーションビデオ
統合フレックスピンベアリングテクノロジが組み込まれたTimkenフレックスドライブは、同じ容積の遊星歯車システム内で、最大50%高い出力とトルクを伝達します。
風力発電タービンのローターの荷重を支える、大直径、クローズカップリングの2列円錐ころ軸受の設計
ダイレクトドライブ風力タービン発電機は、複雑に変化するローター荷重を支えるために、大直径で近接して配置された2列の円錐ころ軸受を必要とします。
風力発電用タービンギアボックスの高速および高速中間シャフト用のロケーターベアリング
この論文では、ロケーターベアリングと呼ばれる、風力発電タービンギアボックス用の新しいタイプのベアリングについて紹介しています。
風力タービン発電機のメインシャフトローターを支える、自動調整円錐ころ軸受ピローブロック
この論文では、モジュラー型風力タービン発電機(WTG)のメインシャフトピローブロックに代替タイプのベアリングを使用することの利点について論評しています。
Planet Pac: 統合により遊星歯車システムの出力密度とパフォーマンスを向上させる
この論文では、統合パッケージ内でプリロードされた円錐ころ軸受を使用すれば、この種の利用例でベアリングの能力、出力密度、および疲労寿命に関するパフォーマンスを改善するための望ましい選択肢となることを実証しています。
風力発電タービンのメインシャフトを固定および浮動ベアリング構成によって支持する
この論文では、風力発電タービンのメインシャフトで2列円錐ころ軸受(TDI)と円柱ころ軸受(CRB)を組み合わせて使用することの利点について論評しています。
耐摩耗性ベアリング
この論文では、耐摩耗性ベアリングの利点について論じています。このベアリングは、新しい表面改質テクノロジを特徴とするもので、ベアリングの寿命を制限する摩耗を引き起こすメカニズムの根本原因に対処しています。