オンサイトの緊急サービスは生産性を向上させる 

ティムケンの利点
圧延機で緊急な問題が発生した場合、ティムケンを呼ぶことはまるで緊急救命士を呼んでいるかのようです。ティムケンは最近、ゲント、ケンタッキー州に本社を置くGallatin Steelの平板圧延炭素鋼の平板圧延炭素鋼を、ダウンタイムの期間後に蘇らせることを支援しました。ティムケンの予想メンテナンスプログラムでの緊急のベアリング修理と取り付けによって、顧客は圧延機の運用に関するさらなる高コストとなるダウンタイムを避けました。


Gallatin Steelの従業員は異常なノイズが圧延機スタンドのシャフトから聞こえて、それは圧延機の生産性にとって最重要なことでした。オンサイトのティムケンの代理店からの支援を受け、ノイズの理由は競争会社の2列テーパベアリングの高速と衝撃による力によって破損したベアリング保持器だと特定されました。


工場が設立された11年前から使用されていたベアリングは取り外して検査され、保持器は破損した6か所が溶接され、ギアボックスは再度組み立てられました。ティムケンはベアリングのすきまを修正も行い、アッセンブリを元の場所に取り付けた後に発生する可能性のある摩耗パターンを最小化するために他にもさまざまな変更を加えました。


Gallatinに将来の緊急修復を避けることを助けるために、ティムケンは全体的な振動を測定するためにStatusCheck™ 状態監視デバイスをベアリングに取り付けました。StatusCheckは過剰な振動と温度を検出および監視するために設計されたユニークなワイヤレスシステムであり、現在はGallatinのプルピットオペレータに振動の変更が発生するときに警告を出し、装置のドライブトレーンで考えられる問題を示します。この結果はティムケンのオンサイトの技術チームとともに評価し、状況の深刻さを理解するにはさらなる診断テストが必要である可能性があります。


「ティムケンは当社の全体的な予防的および予想的メンテナンスプログラムにおいて不可欠な役割を持っており、問題が実際に問題となる前にそれを特定することを助け、重要な役割を演じてきました。」とGallatin Steelの社長であるDon Dailyは述べています。「Gallatin Steelに対するティムケンの功績についてはいくら述べても足らないものであり、これからも長く付き合いをさせて頂きたいと思います。」