利用例 

他のスチールでは役に立たないとき、お客様は、Timken®スチールに目を向けます。特殊な加工特性、熱や摩耗に対する耐久性、高応力や他の特性が必要な条件の厳しい応用例であっても、ティムケンのスチールなら要求を満たすことができます。

1世紀以上にわたるベアリング製造の経験を通して、ティムケン社は、他のどのスチール製造業者よりも豊富なベアリング用スチールの知識を持っています。

自動車シャーシの利用例には車軸、シャフトおよびハブが含まれていますが、ティムケン社はこれらのそれぞれに対して適切なスチールを提供することができます。

ティムケン社は、燃料資源の調査と生産に必要な強度と耐腐食性を持ったスチールを専門にしています。高い強度を持った製品により、ティムケン社は油田やガス田をいっそう深く掘れるようにします。

ティムケンのスチールは、小型、中型およびヘビーデューティの自動車のエンジンの中心部で、燃焼室に組み込まれている部品として使用されています。

ティムケン社は、厳しい冶金的仕様、またスチールの軍事利用例に対する厳格な政府の要求に適合することにおいて、経験を積んでいます。

ティムケンの溶融素材の品質、クリーンなスチール、高合金鋼およびユニークな化学的素材を溶解させる能力は、鉱業や建設用部品向けに信頼性の高いスチール製品を提供することを可能にしています。

オフハイウェイ装置の製造業者は、棒鋼や鋼管、また精密なスチール部品を求めて、ティムケン社に頼っています。

ティムケン社は、合金の設計、均一な化学組成および多様な断面サイズにより、様々な鉄道機器の利用例に合った、最適な素材を提供します。

トランスミッションの設計とテクノロジは、より高い性能と燃費の追求により、近年大幅な進歩を遂げました。ティムケン社は、これらの進歩を支えるために必要なシールを提供してきました。

微風で回転する風力タービンによって生産されるエネルギーは増加しつつあります。そしてタービンの製造業者はますますティムケンのスチールを求めるようになっています。

ティムケン社は多くの市場においてメジャーなスチール供給業者となっていますが、当社のスチールにはユニークな特性を持つものがあるので、多数の少量利用例でも選択されています。