Criterios de refabricación 

Puede que la tarea más compleja sea determinar si es necesario realizar el mantenimiento de un rodamiento y el momento en el que se debe hacer dicho mantenimiento. Esta decisión supone mucho más que una inspección visual rápida. A continuación, se indican algunos puntos a tener en cuenta al inspeccionar rodamientos que es posible que deban repararse:


  • La esperanza de vida sugerida del rodamiento está a punto de llegar a su fin.
  • El rodamiento ha superado una temperatura de funcionamiento de 93° C (200° F).
  • El rodamiento se ha expuesto a un exceso de vibración. El rodamiento ha sufrido un descenso o un aumento repentino de lubricación.



Si tiene en cuenta estos detalles durante las comprobaciones de mantenimiento regulares, es posible que sepa determinar con mayor seguridad si es necesario realizar el mantenimiento de un rodamiento antes de que se produzca una baja por avería o gastos innecesarios. Una inspección exhaustiva es el primer paso para crear un programa que controle los rodamientos y las operaciones relacionadas.