创新科技 推动你我 

开发更高效的方法来创造动力、传动动力以及控制动力,将从能源效益的提高、运营成本的节约,到减少排放保护环境等多个方面给社会带来难以计量的积极影响。

 

请看看铁姆肯公司的技术所带来的巨大影响:

动力创造

重型柴油引擎存在高温、高压和高摩擦等问题,给设备设计人员和终端客户带来了极大挑战。这类引擎通常使用汽缸衬套来应付这种恶劣的状况,同时通过滑动来增加马力和扭矩。客户在使用了铁姆肯公司生产的薄型钢衬套后,欣然发现钢材要比传统的铸铁设计效率更高,因为铁姆肯公司的薄型钢衬套更加耐用,不仅提高了能源使用效率,还减少了衬套的机加工量。钢汽缸衬套为终端用户降低了引擎维修率,对现有引擎座设计的改造符合未来的排放规定。

 

动力传动

从汽车、农业,到航空领域,许多工业都采用行星齿轮系进行动力传动。如果仅仅改造传统系统,性能提高范围有限。因此铁姆肯公司通过大量的应用分析和技术开发,研制出Timken柔性销传动装置,提高了行星齿轮组件的功率密度。该设计的独特之处在于它由一个轴承组件和支撑齿轮的套圈组成,该套圈能够大幅减少扭矩。研究表明,柔性销传动装置较传统设计可多产生50%的功率,也就是说它在同样的空间内提供了更大的功率。

 

动力控制

对各种各样的控制系统而言,速度、位置、方向和扭矩是至关重要的信息。控制系统能使变速器中基于扭矩和速度的换挡效率更高;能为轮端和传动轴提供动态数据和功率控制。铁姆肯公司的磁性编码器为防抱死制动系统提供更加精确的速度与位置数据来帮助控制动力,并能在严苛的环境中使用。这项技术从根本上提高了各类车辆变速器的效率。