最初のTimken®ベアリングは、動物が引くワゴンで使用されました。今日、当社のベアリングは、はるかに馬力の大きい車両で使用されています。1世紀以上輸送業と関わりを持ったことにより、当社は、ベアリングのメンテナンスについて相当な量の知識を蓄積しました。
乗用車やトラックを扱っている方であれば、Timken TechTipsが役に立つ情報の源になるでしょう。ティムケンのエキスパートは、ベアリングに関連する様々なトピックについてTechTipsのライブラリを書いています。自動車、ヘビーデューティのトラック、およびヨーロッパ式の乗用車に関するTechTipsが利用できます。お客様は、TechTipsのライブラリを参照することができますし、また、将来のエディションすべてを読めるように購読することもできます。
加えて、当社のTimken Tech Seriesプログラムは、お客様がTimken®の乗用車およびヘビーデューティトラック製品について学び、最大限に活用する点で役に立ちます。このインタラクティブなマルチメディアツールには、ハブ、テーパベアリング、ニードルベアリング、円筒ころベアリング、ボールベアリング、シールおよび潤滑剤に関するセクションが含まれています。それぞれのセクションは、製品の基礎、トラブルシューティングおよび取り外しと取り付けについて説明しています。ユーザ登録が必要です。